请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA210 大家好、
我的客户想要检查 INA210电路是否稳定、因此他们想要进行实际测量。
那么、您能否为客户提供测量指南?
我看到有" 使用 ZOUT 对负载感应放大器稳定性问题进行闭环分析 "应用手册。
但是没有文档教客户如何测量。
BTW、目前客户正在使用该频率响应分析器。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Paul、
有关设置、请参阅频率分析仪的用户手册。 这是一个 链接。
很遗憾、没有其他文档来指导客户如何测量。
此致、Guang
广
谢谢、但您还可以建议如何将其连接到我们的 EVM 板。
谢谢
您好、Paul、
根据我的理解、这是我连接仪器的方式。 但是、请验证。
需要注意的其他方面是设置适当的振荡器振幅、并在必要时调整注入电阻值。 20ohm 似乎是 一个良好的起点。
此致、Guang