This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:用于传感器的恒定电压激励电路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251589/tlv9061-constant-voltage-excitation-circuit-for-sensor

器件型号:TLV9061

我需要用于3V 恒定电压激励传感器的电路。

传感器的电阻为500到800欧姆。

我使用如下所示的 TINA 和直流转换特性对该电路进行了仿真。

  

但是、我使用实际器件进行了原型设计测试、输出电压为0V。

如果移除 R2、则 Vout 为3.3V。 但仿真结果为3V。

我的电路出了什么问题?

如果 TLV9061的运算放大器不正确、请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎来到 E2E 论坛。

    输出电压不正确的原因是放大器方案不正确。

    您的电路使用正反馈、但缓冲器电路需要负反馈才能正常运行:

    以下是校正后的电路:

    新电路使用从输出端到反相输入端的连接。 这是针对缓冲器运行的负反馈。 同相输入上的电阻分压器将放大器的共模电压设置为3V。

    请参阅更正后的输出响应:

    通过修复反馈设计、无论负载电阻如何、您都会看到相对恒定的输出电压。

    e2e.ti.com/.../TLV9061_5F00_Jangjin.TSC

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路将3V 馈送到传感器(R2)并测量传感器(R2)的电阻。

    如何测量传感器(R2)的电阻?

    此致、

    崔俊杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    了解您需要偏置传感器并监控电阻。  

    这将需要两个运算放大器来实现此功能(一个检测传感器电阻、一个设置传感器的偏置电压)

    最好通过测量流过传感器节点的电流来实现电阻监测。

    您希望输出电压缩放相对于电阻有多大?

    我设计了一个简单的低侧电流监视器、可以有效测量传感器电阻:

    如您所见、Vout 节点为传感器提供了3V 的偏置电压。 "检测"处的电压相对于传感器电阻发生变化、该电阻从500欧姆扫描到800欧姆。  

    我们可以改变电压调节、使其适用于您的预期系统。

    谢谢。

    雅各布