This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238-Q1:INA238-Q1

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA238-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251792/ina238-q1-ina238-q1

器件型号:INA238-Q1
主题中讨论的其他器件:INA238

团队成员

您能否澄清以下问题

如果使用3.3Vs 和1.8V 逻辑 I2C 接口供电、INA238是否可以正常工作?

2.我们的处理器 VOL 为0.4V、INA238 VIL 为0.4V、是否会导致任何问题?

我们的输入 VBUS 电压为18.5至32.5V、最坏情况下在瞬态条件下46V 时、该 VBUS 引脚会保持不变吗?

期望立即响应

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1.INA238在使用3.3 Vs 和1.8 V 逻辑 I2C 接口供电时可以正常工作吗?

    是的、将相关数据表规格粘贴在下方。 INA238-Q1仅需要其输入为2.7V 的电压和其 I2C 逻辑为1.2V 的电压、这些规格彼此独立。

    Unknown 说:
    2.我们的处理器 VOL 为0.4V,INA238 VIL 为0.4V,这会导致任何问题吗?

    否、输出逻辑低电平匹配、因此 I2C 通信应良好运行。 唯一可能的风险是处理器的 VOL 略高于额定水平、但我想 INA238-Q1无论如何都仍然能够进行通信。

    [quote userid="564556" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251792/ina238-q1-ina238-q1 ">3.我们的输入 VBUS 电压是18.5到32.5V、最坏情况下瞬态条件下是46V、VBUS 引脚能维持吗?

    INA238-Q1可以在 Vbus 引脚上承受高达85V 的电压、因此46V 瞬态电压完全在器件能够承受的范围内、器件也会正常工作。 如需更多信息、请参阅下面的数据表部分:

    我很乐意回答 您的任何其他问题、

    列维德弗里斯