This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC4502:TLC4502

Guru**** 2979020 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC4502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248678/tlc4502-tlc4502

器件型号:TLC4502

尊敬的团队-

我们利用 TLC4502 IDR 构建 pH 和氨电路。 记录的测量准确、且可重复性良好。 但是、在几天至一个月内、IC 不会与传感器发生反应。
在对独立仪表中的电源、电阻器以及传感器进行全面验证之后、作为最后的手段、我们将 IC 替换为相同型号的新 IC。
我们发现同一传感器在更换后运行良好。

我们在不同的单位上至少观察到这种行为三次。

您能否建议一种确定根本原因的方法?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、您好!

    您能否解释一下"IC 未与传感器发生反应"的含义? 我看到您使用独立的仪表测试了电路中的各个节点、您能分享这些测量值吗? 在故障模式期间、TLC4502每个引脚的电压是多少?

    更换 IC 后、是否对 PCB 执行了清洁等其他操作?

    我看到您在几个月前发布了一个类似的问题、您能说出根本问题是什么、您的解决方案是什么吗? 我从这篇帖子中看到、放大器电路在使用电压输入源的情况下正常工作、但在连接到 pH 传感器时无法正常工作。 在本例中也是如此吗? 如果您将 pH 传感器输入替换为电压源、TLC4502是否会产生正确的输出电压?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    答:是、放大器电路使用电压输入源(可编程电源)工作、使用 Fluke 器件测量 IC 的输出、测试用例中的输出符合预期。

    b.当 pH 传感器(Sensorex S2722)连接到放大器时-放大器输出处于 pH 缓冲液的范围内。  奇怪的是、有时同一个放大器变成砖头、不会有任何测量结果需要记录。 但是、在这种情况下、如果我们将传感器替换为 PPS、电路将按预期工作。 同时、pH 传感器会按照预期与台式仪表配合使用。

    为了解决该问题、如果我们使用新的 IC 替换该 IC、一切都将正常。

    c.w.r.t 我之前的文章-我们按照高阻抗电路设计/布局指南完全重新设计了 PCB、从而解决了该问题。 这篇较新文章和 A & b 点中提到的放大器、PCB 是经过重新设计的版本。

    在故障模式期间、TLC4502每个引脚的电压是多少?

    电源引脚(8) 5V (CRO 波形是纯直流线路)

    放大器1 (引脚5、6、7)已连接电压跟随器模式、 引脚7 -(配置为833mV、与传感器端子2连接)

    放大器2 (引脚1、2、3)连接在同相放大器中、引脚3 -与传感器端子1连接

    引脚1 -输出测量- 300mV (预期为3V)。

    更换 IC 后、我们确实会清洁 IC 周围的表面积。

    我们在 我们制造的13个 PCB 中的3个 PCB 中发现了该问题。 问题始终发生在运行电路中。  

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、您好!

    我看到故障电路能够在使用低阻抗输入电压源的情况下正常运行、但在使用高阻抗 pH 传感器探头的情况下无法正常运行。 更换 IC 并清洁放大器周围的电路板区域后、电路使用高阻抗探头正常工作。

    高阻抗电路节点对污染非常敏感、污染会降低性能。 随着时间的推移 、PCB 可能会被环境中的油、灰尘、盐等污染、或者受到用户手动操作和触摸电路板本身的污染。 更换 IC 和清理 PCB 后、可能会从敏感的高阻抗节点上去除这些污染物、从而恢复性能。

    您是否可以尝试在不更换 IC 的情况下清理其中一个故障电路板? 特别 关注引脚3 (高阻抗电路节点)周围的区域。 您也可以 尝试将原始 IC 放回电路板、执行清洁程序、然后再次测试性能。 如果性能恢复、这表明错误是由 PCB 污染导致的。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach。 我会让您随时看到结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、您好!

    这听起来不错。 我很期待取得成果。

    此致、

    扎赫