This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:与 INA226的区别、并且寄存器映射相同

Guru**** 2767345 points

Other Parts Discussed in Thread: INA230, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251922/ina230-difference-against-ina226-and-if-register-map-is-the-same

器件型号:INA230
主题中讨论的其他器件: INA226

团队、

客户发现 INA230可直接替代 INA226、但价格更便宜、因此想知道它们之间有什么区别? 那么 、如果 INA230和 INA226之间的寄存器映射是相同的呢? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 在此处看到两款器件的比较。  

    总的来说、INA226是一款比 INA230更加精准的器件。 它具有更低的失调电压和更低的增益误差。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    感谢您的分享。 并假设 如果客户决定将插槽从 INA226移至 INA230、则客户不需要更改寄存器映射、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    正确、如果他们进行了此更改、则无需更改其寄存器映射。

    此致、

    米奇