This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251355/ina317-ina317
器件型号:INA317大家好、
对于 INA317IDGKT、双电源电压范围为+/- 2.75V 是数据表电源建议规定的最大电源电压范围。
但我找到了一个板 INA317 IDGKT 的+/- 5V ,这意味着正电源5V (在引脚7 ),负电源-5V (在引脚4 )它很好的工作,我惊讶的是,为什么超过额定限制也 IC 工作正常。
为什么不将其销毁。
谢谢。此致、
西瓦
尊敬的 Siva:
为什么它不被销毁。 [/报价]请遵循数据表的建议。 如 Clemens 所示、在建议工作条件下可保证额定性能。
我确信 IC 级别可能有一些损坏和/或降级、其中可以通过 SEM 或其他故障工具分析看到损坏。 从表面上看、通过您进行和总结的一些测试、IC 似乎正在"工作"。 在 EOS 条件下、我们不知道在高温下该器件能够"正常"运行多长时间。
此 IC 设计带有一定水平的电气和/或热设计裕度(超过设计要求)。 INA317 IDGKT 封装具有比额定更好的电气设计裕度、能够承受更高的 EOS 条件以保护自身。
最好知道 INA317 IC 具有坚固耐用的设计、但这并不意味着该器件应在建议的工作条件之外运行。 换言之、您应确信 INA317仪表放大器符合并 超出指定的可靠性要求。
此致!
雷蒙德
感谢您的答复...
我将把它的电源范围从+/- 5 V 更改为+/- 2.5 V, bcz 我有模糊性,它的良好工作,即使在边界供应范围外也,
其次、我想再确认一点、它是否能够检测到1mV 的差异、比如 Vin-(2引脚)电压为2.5VDC、Vin+(3引脚)电压为2.501DC。
INA317是否能够检测1mV 差分并放大输入。
谢谢和 Reagds、
拉杰
您好!
仅供参考、我使用单电源5VDC。
您好、Raj、
INA317是否能够感应1mV 差异并放大输入。 [/报价]是的、INA317会在输入端或更低频率下工作、并通过仪表放大器对其进行增益。
下面是5Vdc 单电源的仿真示例。 INA317还可由 电压高达±2.75Vdc 的双电源轨供电。 我需要设计要求来帮助您。
e2e.ti.com/.../INA317-Strain-Gauge-07242023.TSC
此致!
雷蒙德
您好!
感谢您的回答、我的应用是电动汽车的绝缘电阻检测。
为了了解 IMD 的性能、据说我在600V 直流电源上保持已知的电阻200 me、 这意味着100ME 正电源 W.R.接地、100ME 负电源接地。3微安是分支电流、通过6.8K I 正在通过 INA317检测压降、并进一步处理和声明故障
谢谢。此致、
西瓦
您好、Raj、
您看我是否正确理解了模拟输入配置? 我要确保将6.8千欧分支到哪里。 如果不正确、请更正图纸。
此外、断流器的响应时间是多少? 是否正在设计用于600Vdc 电压的接地故障断路器?
此致!
雷蒙德