This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:与 TSV991AIQ 引脚对引脚兼容

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252232/tlv9061-p2p-with-tsv991aiq

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件:OPA607

我们正在寻找与 TSV991AIQ (DFN 2x2mm)兼容的 P2P。 您能提供建议吗? 非常感谢。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有相同引脚排列的器件。

    具有类似功能的最接近的器件是 OPA607。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    克莱门斯是对的。 该器件具有一个非常独特的放大器引脚排列、从我看到的引脚排列来看、我们没有任何可与之匹配的引脚。  

    客户能够进行电路板旋转。 如果可能、也许可以实施双封装?  

    此致、

    R·克利夫