This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:高电压检测电路纹波电压问题

Guru**** 2931150 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250520/amc3330-q1-high-voltage-sesning-circuit-ripple-voltage-issue

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA333

大家好、

请找到我们用于高电压测量的以下电路 (请参见所附图片)。 其中有大约33mV 到45mV 的模拟输出纹波(请参见随附的结果图像)。

输入电压范围为0V 至1000V。

我们需要您的帮助来确定为什么纹波这么高? 请告知。

我们预计波纹小于8mV。 请告知我们相同的内容。

此致、

哈尔迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardik:

    在原理图中、在何处测量此信号?  

    您能否提供布局的图片?  

    您能否在 ADC 输入端探测 AMC 正负输出以及 OPA 的 SE 输出?

    您能解释一下为何预计会出现8mV 的纹波?  

    R934和 R935分压器应该不是必需的、如果您希望调节增益、则可以在 OPA 级使用 Rf 和 Rg 来实现。 您能否解释一下选择此配置的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我们在 C523测得的电压。  

    我们 在 OUTP 和 OUTN 引脚处测量了 AMC 的电压。 观察到的噪声几乎与观察到的 C523噪声相同。

    我们的目标纹波为8mV、因为我们使用3.3V 的12位 ADC 来测量-1000V 至1000V。 小电压纹波会对实际测量产生很大影响。

    很难与人分享 PCB 布局。

    此致、

    哈尔迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardik:

    如果 OUTP 和 OUTN 上都存在噪声、那么我可以预期 OPA333的 CMRR 能够在很大程度上消除噪声。  

    3.3V 电源怎么样?

    R934和 R935分压器应该不是必需的、如果您希望调节增益、则可以在 OPA 级使用 Rf 和 Rg 来实现。 您能否解释一下选择此配置的原因?