This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:馈送运算放大器的 Vcc 和 Vee

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010065, TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251480/tl081-feeding-vcc-and-vee-of-op-amp

器件型号:TL081
主题中讨论的其他器件:TIDA-010065

您好!

我有一个 TL081运算放大器、我想为其 VCC 和 VEE 引脚提供+/- 12V 电压。通常我打算使用 TPS65130RGER 生成+/- 14V 电压、然后使用 LDO 将电压从+/-14V 降至+/-12V。 这是不是一个很好的设计选择? 如何选择 R1、R2、R3、R4电阻、因为数据表中的公式与参考设计 TIDA-010065的值不匹配。 此外、有一个用于负输出而不是振荡输出的引脚、我可以从哪里获得它? 对于上述设计、您是否有其他建议? 谢谢你。

 

此致、

 

Samet Aksu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameet、您好!

    TPS65130RGER 不是我的器件、但前景光明。

    这个 R1-R4是什么?

    如果没有、您可以发布图像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我刚刚注意到我的问题措辞不正确。 我是指数据表中的 R1和 R2、它们对应于参考设计中的 R60和 R61。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameet、

    这个 R60、61?   TIDA-010065_ADC_AIME2 (001)_Sch.pdf 的第9页

    此数据表 R1、R2?