This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:OPA2991是 AD8642的最佳引脚2替代器件吗?

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2991, OPA4990, OPA4991, LMC6032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251403/opa2991-is-opa2991-the-best-pin2pin-substitute-for-ad8642

器件型号:OPA2991
主题中讨论的其他器件: OPA4990OPA4991LMC6032

TI 人很好

我的客户期待着 AD8643的替代零件。

我发现 OPA2991是最好的引脚对引脚替代 IC。 这是否正确? 或者我们有新的 IC。

但 IBias 为10pA、AD8642为0.5pA

我们是否有更合适的 IC?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪、您好!

    TI 交叉参考搜索显示 OPA4990;我更倾向于将 OPA4991作为替代方案;与 Vos、SR、GBWP 更匹配。

    如果 IIB 至关重要、则需要不同的解决方案。 在这种情况下、我需要知道所有重要参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉是 AD8642。 我的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪市

    对于双通道版本,OPA2991。  

    如果 IIB 更重要、则考虑 LMC6032