This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:OPA860脉冲检测电路、连续正弦波问题。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250031/opa860-opa860-pulse-detection-circuit-continuous-sine-wave-question

器件型号:OPA860

尊敬的 Kailyn & Kai:

我正在使用 Kailyn 后置的 OPA860峰值检测电路进行练习。

e2e.ti.com/.../opa860-opa860-sample-hold-circuit

该电路 由 OPA860两级组成。 第一种适用于快速上升时间、第二种适用于慢速衰减时间。

电路可对1ns 的脉冲宽度进行采样。 这确实令人印象深刻。

我想知道如果使用输入、而不是 连续正弦波、会发生什么情况。

我知道输出的信号频率非常低、甚至看起来像直流信号。

下面是我的原理图、我使用了各种频率的正弦、具有相同的振幅。

频率升高时、为什么直流电压的输出会下降? 这是带宽限制吗?

e2e.ti.com/.../OPA860-pulse-detect.TSC

非常感谢。

SK.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SK、

     您的理解是正确的、这是电路带宽限制。 根据您正在测试的频率范围、输出将在较高频率下衰减。 以下是每个输出端的交流响应:

      我想加入 之前的 e2e 主题 、以获得更慢的 连续正弦波输入。 请随时提出有关该主题的问题。

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的答复。

    OPA860的带宽是多少?

    我阅读了数据表、闭环 OTA +缓冲器的带宽典型值为375MHz。

    但开环 OTA 的带宽仅为75 MHz。

    我的应用中的带宽是多少?

    谢谢!

    SK.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SK、

     您从数据表中的理解是正确的、即器件的不同部分具有不同的带宽、具体取决于您的器件配置。

     对于您的应用、这取决于您的电路配置。 上面的仿真显示了总体闭合带宽、大约为1MHz。 Kai 的电路大约在10s 的 MHz。  

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    真有趣。 该电路的作用类似于包络检测器。

    下面附上一些用示波器测量的照片。

    黄色迹线表示输入脉冲。

    蓝色迹线是使用 OPA860的采样保持输出。

    谢谢!

    SK.