尊敬的 Kailyn & Kai:
我正在使用 Kailyn 后置的 OPA860峰值检测电路进行练习。
e2e.ti.com/.../opa860-opa860-sample-hold-circuit
该电路 由 OPA860两级组成。 第一种适用于快速上升时间、第二种适用于慢速衰减时间。
电路可对1ns 的脉冲宽度进行采样。 这确实令人印象深刻。
我想知道如果使用输入、而不是 连续正弦波、会发生什么情况。
我知道输出的信号频率非常低、甚至看起来像直流信号。
下面是我的原理图、我使用了各种频率的正弦、具有相同的振幅。
频率升高时、为什么直流电压的输出会下降? 这是带宽限制吗?
e2e.ti.com/.../OPA860-pulse-detect.TSC
非常感谢。
SK.