This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:交流/直流信号转换器

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM2904, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251854/lm358-ac-to-dc-signal-converter

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: LM2904TLV9002

您好!

我正在使用基本交流5Vpk 到直流(0-5V)信号转换器、其中交流输入两相转换为0-5V 输出。 出于某种原因、我无法理解为什么输出被限制为每个峰值交流输入约3.5V。 能否有人解释一下为什么此输出受到限制、而不是0V 至5V 输出?

提前感谢您!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    LM358不是轨到轨输出。 3.5V 是5V 下的最大典型输出电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 您好、

    感谢您的快速响应。 您的确是对的。 现在我正在看 LM2904、它显示它是轨到轨、但数据表指出、如果我理解正确、输入共模电压范围为-1.5v、这不是轨到轨。 您是否知道符合我用途的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    TLV9002是5V 电源下的低成本轨到轨输入和输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、你们太棒了。 感谢你的帮助。 我对它进行了仿真、工作做得很好、我将使用 TLV9002。