This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:通过光耦合器进行 SPI

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251385/lmh6401-spi-via-opto-coupler

器件型号:LMH6401

大家好、  

我想通过光耦合器介绍 LMH6401 SPI

工作频率为10kHz

我看到 LMH6401仅指定了最大频率。 是否有任何最小频率限制?

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

     LMH6401可用于直流耦合或交流耦合应用。 因此、该器件没有最低频率限制、您可以使用直流电。  

    谢谢!

    西马