This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082CPSR 的热性能信息

Guru**** 2521290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247137/tl082-thermal-information-for-tl082cpsr

器件型号:TL082

数据表中未描述 TL082CPSR (PS (SO))的热性能信息。

(数据表页6仅为 NS (SO))

您能告诉我  TL082CPSR 的热性能信息:RθJA、RθJC 等吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi-San,  

    热模型请求已提交。 周转时间预计为2周、我会回复模型信息或2023年7月25日 Dallas US Time 的更新。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳州

    感谢您的关注、

    我明白了、我期待您在7月25日发布最新消息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi-San,  

    对于  TL082CPSR、  

    θ JA:108.1

    Theta jc:53.2

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳州

    感谢您的信息。

    这非常有帮助。

    此致、