This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251781/opa855-opa855

器件型号:OPA855

您好!

我们即将使用 OPA855设计一个 TIA。 最后、我们打算将其与高速光电二极管一起使用。 我们拥有 OPA855的评估板、只要我们在标准放大器配置中使用、该评估板就能完美地工作。 但是把它改为 TIA、我们不能摆脱约2GHz 的幻想。 现在、我们尚未将其与二极管一起使用、我们的目的是先在没有它的情况下使其稳定。 我们不是用二极管来短接输入,用50R 端接它,让它保持断开... 未经更改...我们还增加了反馈电阻器、更改了反馈电容器。 我们试图严格遵守数据表的建议...

对于 PCB 的布局、我们尝试了几种可能、但所有配置都会振荡。 我将附加其中一个...
你有什么建议吗?

此致、
马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    关于第一个问题、导致不稳定的一个潜在原因是 OPA855是一个解补偿器件。 这意味着放大器需要一个最小的增益才能保持稳定、在这种情况下、该增益高于7V/V。 通过在缓冲器中设置它或通过使用50欧姆端接 IN-、您可能不处于所需的最小增益、这就是放大器不处于稳定状态的原因。 在 TIA 应用中使用 OPA855EVM 还有一些问题、因为该 EVM 布局未针对 TIA 应用进行优化。 在为 TIA 应用布置电路时、我们强烈建议将 PD 放置在尽可能靠近 IN-节点的位置。 这样可以限制可能影响电路稳定性的引线电感。 尽管数据表中推荐了 RISO 电阻器、但有时我们也建议移除该电阻器。 我们观察到、在某些电路设计中、RISO 电阻器会引入寄生效应、导致不稳定程度更高。

    至于第二个问题、如上所述、RISO 有时会导致这些问题并对电路的性能产生负面影响。 我们还建议限制 PD 和放大器输入端之间的距离。 我想询问您是否可以共享有关 PD 的电容以及该电路的预期带宽的任何信息。  

    此致、

    伊格纳西奥