This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:容性负载

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251712/ina190-capacitive-load

器件型号:INA190

大家好、

数据表中指定的最大容性负载为1nF 典型值、但如果电容值超过该值、例如10nF 或更高、电路中会存在哪些风险?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noriyuki:  

    拥有大于1nF 的非隔离容性负载会在输出端引起振荡/振铃、也可能会注入较大的误差。   这可以通过在输出和负载之间使用隔离电阻器来克服。 为了使隔离电阻器有效、应选择大于器件输出阻抗的电阻。