This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV27L2-Q1:最小值 输入失调电压的值

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250016/tlv27l2-q1-min-value-of-input-offset-voltage

器件型号:TLV27L2-Q1

大家好、

我想问大家输入失调电压的最小值。 在数据表中有一个典型的输入偏移电压值(0.5mV)、但是没有最小值。 请告诉我。

存在一个问题、即它在客户应用上低于0.5mV 的条件下工作、例如 Vio=0.38mV 和0.44mV。 我想知道为什么。

此致、

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图1/2/3所示、失调电压可以为负、也可以为正。 在电气特性表中、"7mV"实际上表示"±7mV"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我了解到这个问题是 Vos 分布导致的、并且因为特定器件的实际 Vos 小于输入端子电压。 是这样吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    您能否具体说明一下您所说的"工作"是什么意思? 包含预期输入和输出的原理图将大有裨益。 最小电压偏移将为0mV、这意味着您的输入完全匹配。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TLV27L2_2D00_Q1.pdf

    根据随附的原理图、当输入端子电压为0.75mV 时、输出电压为75mV。 但是当输入端子电压少于0.5mV (典型值 数据表中输入偏移电压的值、25°C 参考)、输出电压可以输出也可以不输出。 因此、我认为这个问题与参考 https://www.ti.com/lit/an/sloa059b/sloa059b.pdf?ts=1689863421153的 Vos 分布有关。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    第二个放大器是否应配置为比较器?

    此外、向放大器添加较小的直流偏置、以确保其处于有效的共模和输出范围内。

    失调电压变化将是正的或负的、您的输出将尝试正的或负的摆幅、但您相对于电源轨的输出摆幅只能达到大约50mV。 您可以通过在 Current_H_OCP 上添加一个较小的直流电压或者通过添加一个小型负电荷泵来一直到达负电源轨来避免这种情况。 LM7705 是专为此应用而设计的。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您的答复。  

    第二个放大器是否应配置为比较器? 是的、是的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    这是否解决了您的问题? 如果有任何其他问题、敬请告知。

    此致!
    杰瑞