This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关交流调光器电路中的过载和短路检测与保护的详细信息

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV421, DRV411, MSP430G2553, DRV401, TMCS1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251412/regarding-the-overload-and-short-circuit-detection-and-protection-in-ac-dimmer-circuits

主题中讨论的其他器件:MSP430G2553、DRV421 、DRV411、 DRV401TMCS1101

您好!

我们设计了一个 LED 调光器电路、并致力于改进电路以检测过载和短路情况、从而保护开关 MOSFET 和负载。

您是否有用于负载保护的过载和短路电流检测 IC? 或

对于 TI 的过载和短路检测、您有什么电路建议吗?

我们在该设计中使用 MSP430G2553作为控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我们有一些您可能感兴趣的器件。  这些是一些带有比较器的电流检测放大器。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html#3278=Analogue%20output%20with%20integrated%20comparator&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 抱歉、没提到应用电压、这里是230V 交流电压。  

    但 IC 供您选择。 110V 的差分应用。 请帮助提供针对 AC 230V 应用的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我只能想到230V 交流电的是我们的磁性电流检测器件、但我不确定噪声和范围是否适合您。  我假设您要尝试测量交流电源侧的电流、而不是在您对电压进行整流后进行测量。  因此、范围可能太低、噪声也可能太大。

    您可以预期的电流范围是多少?

    https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/hall-effect-current/products.html

    如果这是一个选项、请参阅该 https://www.ti.com/lit/an/sboa518/sboa518.pdf。   

    我们还有其他选择、但成本和尺寸通常不适合该应用。  分别是使用补偿内核的 DRV401、DRV411、DRV421。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流范围为最大0-2A (连续)。 但是、在控制(调光)负载时电流中可能存在过冲或下冲。

    霍尔效应传感器的失调电压非常高。 这适用于我的应用吗?

    请找到以下原理图以供参考。 它不是中性设计。 我们需要检测线路中的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我将关心偏移和噪声以及环境磁场抑制、但这取决于它们的要求。  我认为、与此相关、最好的器件是 TMCS1101或 TMSC1100。  查看偏移规格以 确定它是否满足您的需求。  另外、我可以选择 B4版本。

    此致、

    哈维尔