This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:仿真问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252334/opa810-simulation-issue

器件型号:OPA810

为什么 VM1与 VM2不同?e2e.ti.com/.../opa810.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    连接到放大器的偏置电源中存在错误。 请将 V-更改为5V、使 VEE 为-5V、电路将根据需要开始工作。 在目前配置中、放大器的总电源电压为0V、并且未通电。

    此致、

    B·阿格拉瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。 另一个问题是、如果我想将截止频率提高一点、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    这个1.38MHz 的低通截止频率是由于输入分压器的齐纳等效电阻(Rth)~50m 和 OPA810的输入共模电容为2pF。 有两种方法可以将此截止值推高到更高的值:

    1.按比例减少输入电阻器以获得相同的衰减、但 Rth 较低、滤波器截止频率更高。

    2.如果绝对需要1M Ω 直流阻抗,您可以尝试通过增加与输入电阻并联的电容,使 R1C1=R2C2来实现全通响应。 现在、默认情况下 C2为2pF (OPA810内部)、这使得 C1无法在电路板上实现小得多的尺寸。 因此、我们使用1pF 与950k Ω 并联、并按比例增加电容器 C2 (包括 OPA810的2pF)。

    此处是输入阻抗和增益响应与频率间的关系:

    可以看出、截止频率增加到121MHz、但输入阻抗随着信号频率的增加而降低(16.73MHz 时为10k Ω)。

    此致、

    B·阿格拉瓦尔