This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:热性能信息

Guru**** 2376950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252028/vca824-thermal-information

器件型号:VCA824

您好!

我想问一下 VCA824ID (SO-14)的"热阻"情况。

ΘJA 数据表4page (想要 ask7.4热性能信息)、Δ T = 90.3 μ℃/W。

但在产品说明书第31页、℃了"80 μ V/W"来计算 Tj。

您会告诉我如何计算"80℃/W"吗?

谢谢、此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takumi:

    我能够理解第31页所用数字的混淆、这似乎是一个拼写错误。  正如您提到的、应该为计算参考的值可以在数据表第4页的热性能信息部分中找到。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio-San:

    非常感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、

    Takumi