This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:INA229和其他器件的 SPI 共享

Guru**** 2531290 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251548/ina229-spi-sharing-of-ina229-and-other-devices

器件型号:INA229

我想使用一个 SPI 控制 INA229和另一个器件。
(当然、我们假定基本设置(CPOL、CPHA 等)是相同的。)
但是、当 INA229的 MISO 和另一个器件(此处是模拟器件的 AD5270)共享时、无法读取 INA229的数据。
我的问题是:

1.原则上 INA229是否应排除 SPI 与其他器件共享?
2.如果至少部分可能的话,应该考虑什么?

我要等你的答复。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了共享 MISO 信号、所有从器件必须在未选择时禁用其 MISO 引脚。

    INA229数据表的第7.5.1节确认了当/CS 为高电平时它会将输出设置为三态。 据我所见、AD5270具有相同的功能。 (但它需要在 SDO 上连接一个上拉电阻器。)

    请展示读取失败的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、INA229可用于其他 SPI 器件。  为了与 Clemens 所说的兼容性检查结果相加、INA229使用 CPOL = 0和 CPHA = 1。  我不确定 AD5270、但您可能 只需要 Clemens 提到的上拉电阻器。  

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。
    当增加一个上拉电阻器后、确认正常运行。 其他设备存在其他问题、因此它们不再是本主题。
    总而言之、INA229工作良好。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的明确回答。
    我在 Clemens 帮助下重新解决了这个问题。

    谢谢你。