This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:运算放大器输入级与运算放大器参数之间的关系

Guru**** 2579975 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252519/opa2188-the-relationship-between-op-amp-input-stage-and-op-amp-parameters

器件型号:OPA2188

可否告诉我、OPA2188的输入级是 FET 还是双极?  

此外,是否有 任何常见和一般的方法来 区分这两种阶段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2188是一款具有650kHz 自动校准频率 的斩波放大器-因此、其输入级是通过 CMOS 晶体管实现的。  但是、它的输入级使用背对背输入保护二极管(见下文)、这些二极管可能会因较大的阶跃输入信号而被正向偏置、或者当输出被推到其电源轨上。