This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:LMH6629:输入参考电流噪声超过10MHz

Guru**** 2528380 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252397/lmh6629-lmh6629-input-referred-current-noise-past-10-mhz

器件型号:LMH6629

LMH6629的数据表列出了1MHz 时的输入参考电流噪声频谱密度为2.6pA/RHZ、还绘制了图32中的输入参考电流噪声。 但是、该图仅适用于10MHz。 我对几个频率高达1GHz 时的输入参考电流噪声频谱密度感兴趣、并且想知道是否有与此相关的其他数据和/或图表?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    很遗憾、我找不到有关 LMH6629的任何其他数据、数据表中提供了该器件可用的所有数据。

    此致、

    伊格纳西奥