This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:输出电压值不随输入电压发生变化

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300, XTR305, TIDA-01633, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251686/xtr305-output-voltage-value-don-t-change-accordingly-to-the-input-voltage

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件: TIDA-01633、XTR300、 TINA-TI

您好!

我正在使用 XTR305从3.3V PWM 或 DAC 输入信号生成一个0-10V 和0-20mA 的电流。

我的问题是输出(在电压模式下)为15V、并且在我改变输入信号时不会改变。 下面是受 TIDA-01633评估板启发的原理图:

在电流模式中、R49电阻器(引脚4)的值由等式设定:R49 =(10/Iout) x Vin

对于 Vin = 3.3V 的情况、我希望 Iout = 20mA。 因此 R49 =(10 / 0.02) x 3.3V = 1650

在电压模式中、Vout 的值由等式设定:Vout =[R55 /(2 x R49)] x Vin

对于 Vin = 3.3V 的情况、我希望 Vout = 10V。 R49之前是计算得出的、因此 R55 =(2 x Vout x R49)/Vin =(2 x 10 x 1650)/3.3 = 10000

OD 引脚上拉至3.3V

M1和 M2下拉至 GND

我未连接负载(开路负载)  

当我为电路板加电时、输出会变为高电平(+15V)、而输入的变化不会改变输出。

2个标志被激活(EFLD 和 EFCM)

是否在该示意图上看到任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在同一电路中使用 XTR305 4次。 他们可以相互干扰吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    1) 1)在测试电流模式时、设置 M1=L 和 M2=H、您是否获得正确的电流输出信号?  测试电流模式时使用的负载是多少?  请确认在测试电流模式时、输入是由 DAC 还是 PWM 生成? 如果使用 PWM、那么 PWM 频率和振幅是多少? 在这些测试期间、您是否可以使用外部电压表在 XTR300的引脚(3)处确认 VIN 电压?  

    2) 2)在测试电压模式时、当 VIN=3.3V 时、输入是由 DAC 还是 PWM 生成? 如果使用 PWM、那么 PWM 频率和振幅是多少? 您是否可以使用外部电压表在 XTR300的引脚(3)处确认 VIN 电压?   我希望确保 DAC 为 RC 输入滤波器提供稳定的电压。    请确认 XTR300器件的引脚2和引脚1处的 M1=L 和 M2=L  

    3) 3)是否所有站点都显示此问题?  如果需要、您能否共享 PCB 板布局?

    TINA-TI 仿真显示了器件使用下面的原理图生成正确的电压输出。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流输出模式正常工作。

    在电压输出模式 M1=L 和 M2=L 中、我使用频率为100kHz 且振幅为3.3V 的 PWM 信号。

    第一个衡量标准:

    PWM 电压、Vpwm = 0V (PWM 占空比0%)

     

    引脚3处的电压、Vin =-1.24V (我不明白为什么 Vin 为负值)

    输出电压、Vout = 15.8V  

    第二个衡量标准:  

    PWM 电压,Vpwm:频率=100kHz/振幅=3.3V/占空比=50%

    引脚3处的电压、Vin = 120mV

    输出电压、Vout = 15.8V (不变)

    在电压模式下、元件的引脚3似乎具有负偏移。

    在电流模式下、没有此偏移。 当我输入占空比为0%的 PWM 时、我们得到 Vout = 0V。 PWM 为50%时、我们得到 Vout = 5V。 所以它在电流模式下工作。

    我在输出配置中使用该电路2次。 一个通过 PWM 输入控制、另一个通过 DAC 控制。

    我还在模拟输入模式下使用了2次(尚未进行测试)。

    这是一个 XTR305的 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    XTR300引脚(3)是电压输入、它连接到 XTR300的高阻抗同相输入。 请注意、没有 可驱动此运算放大器同相输入的 XTR300内部电路。  令人惊讶的是、PWM 在电流模式而不是电压模式下产生正确的输入电压、因为从 XTR300输入的角度看没有任何变化。

    -您是否使用相同的 C2000 Launchpad 电路来产生 PWM 信号?  或使用哪个电路来驱动 PWM?  MCU/PWM 电路是否以与 XTR300相同的 GND 为基准?

    -除了 M0和 M1的状态之外,从电压模式切换到电流模式时,硬件还做了哪些其他的改变? 负载和接地连接是否相同?

    -如果您施加稳定的外部直流输入电压,确保输入电压与 XTR300本地接地电压相对应,并使用引脚(3)上的外部仪表验证正确的输入电压, XTR300是否提供正确的输出电压?  请注意、TIDA-01633原理图显示了采用不同 RC 组合619Ω Ω 和10nF 来使用外部 DAC 的电路。  换言之、使用外部 DAC 时、需要旁路级联 RC 滤波器以实现稳定性。

    请注意、负输入电压和/或意外输入电压可能是 XTR300的外部问题。  外部 PWM 驱动器是否以相同的模拟 GND 为基准?  不知道当 PWM 为0至+3V 时、RC 滤波器电路是如何生成负输入电压的、并且它连接到 XTR300的高阻抗内部运算放大器同相输入。  

    谢谢。此致、

    路易斯