This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:4-20mA 电流环路测量与放大器的成本优化设计;CT 测量

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, TLV9062, TLV9002, TLV07, INA351, INA181, TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251985/tlv9062-cost-optimized-design-for-4-20ma-current-loop-measurement-ct-measurement

主题中讨论的其他器件:TLV9062、 TLV9002、 TLV07、 INA351、INA199、 INA181、 TLV333

尊敬的社区:

我们正在开发一个成本敏感的数据采集系统、并寻求您宝贵的专业知识来指导我完成整个设计过程。 该系统涉及测量与信号电路环路串联的分流电阻器上的压降。 信号电路环路可以是4-20mA 电流环路、也可以是电流互感器(CT)的次级侧。

测量电路详细信息:
-电源电压: 0至3.3V
- ADC 输入范围:12位单极,0-3.3V (可调节至2.048V、2.5V 和2.9V )
-预期带宽:最高可达2/3kHz
-用于测量电路和电流回路的单独接地

电流环路电路详细信息:
-电源电压:0至36V
-回路中的电流信号4-20mA

次级侧 CT 详细信息:
- CT 的匝数比为1:2500
-分流电阻(负载电阻)的范围可以从5欧姆到50欧姆(越低越好)
-能够根据所测量的电流调节 CT 次级侧负载电阻的分流电阻值,以匹配 ADC 动态范围(最好是可调节性)

我对模拟电路相对比较陌生、我的团队和我在以所需的精度和信心将模拟信号转换为数字域方面面临挑战。 我们期待您的指导、以便高效地了解这一设计流程。

将利用此系统通过4-20mA 电流环路测量移动速度相当慢的物理量、例如温度、压力等。 此外、我们还将使用电流互感器上的较低分流电阻器来测量电流。

  • 可接受误差: 最大0.2-0.4%
  • 使用具有5个内置12位 ADC (硬件过采样)的低成本 MCU、以提高 SNR。
  • 通过4-20mA 回路测量缓慢移动的物理量、例如温度、压力等。
  • 在电流互感器次级侧使用较小的分流电阻器测量电流消耗量。
  • OPAMP 入围:TLV9062、TLV9002、TLV07、
  • 选出的电流检测放大器:INA351、INA181、INA199。
  • 寻求电路设计建议:最少的分立式组件、成本优化型、高度集成的解决方案。

提前感谢您的支持和宝贵意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreeneet:  

    感谢您提供有关系统和所需规格的大量信息。 对于如何构想电路、您是否有任何基本方框图?  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我们研究了多种参考设计、但电路中存在大量分立式元件并不能满足我们的要求。

    我们收到了来自精密运算放大器团队@Art &@ç ã o Raymond 的宝贵指导,提出了一个解决方案。 但是、 TLV333运算放大器的成本超出了此特定用例的预算。

    因此、我们正在考虑使用 TLV9002或 TLV9062、但在最终确定设计之前、我们非常感谢 TI 社区就这些决策提供反馈。

    具体而言,我们在以下方面征求意见:

    • 如何在 Voffset 为1.6mV 的单位增益配置中最大限度地降低误差?
      • 根据数据表、我们应该考虑哪个失调电压值、典型值(0、4mV)或最大值(1.6mV)?
    • 如何减少 CT 二次侧测量中对外部元件的需求、在二次侧测量中可能需要高达50的增益而不超过0.2-0.4%的误差预算?
      • INA351和 INA181似乎很符合我们的预算要求
      • 这些电流检测放大器中相对较高的 Voffset 对 FSR 误差会有什么影响?
      • 我们如何通过更好的设计决策来最大程度地减少这些误差?
    • 我们是否应在不影响信号链特性的情况下考虑任何额外的滤波器、ESD、浪涌和过压保护措施?

    由于我们对模拟电路相对比较陌生、来自社区的任何指导和见解都将对我和我的团队非常有帮助。

    感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreeneet:

    如何在 Voffset 为1.6mV 的单位增益配置中将误差降至最低?

    您有多种选择。 一种选择是进行一次校准以检查失调电压误差、然后使用板载软件或硬件对此进行调整。 我相信 Art 在上一个线程中确实提到了这一点。

    第二种方法是使用另一种具有较低失调电压的运算放大器、并为更精确的器件接受更高的成本。  

    我们应考虑哪个偏移值,数据表中的典型值(0,4mV)或最大值(1.6mV)?

    两者可兼得。 典型值对应于您通常期望看到的值、最大值将是针对最坏情况下的误差进行设计。 如果您想通过系统方法对其进行校准、这将非常有助于最大限度地降低失调电压的影响。  

    如何减少 CT 二次侧测量中对外部组件的需求,在二次侧测量中可能需要高达50的增益而不超过0.2-0.4%的误差预算?
    • INA351和 INA181似乎很符合我们的预算要求
    [/报价]

    使用 INA351或 INA181将有助于减少外部元件、因为它们集成了增益电阻器。

    说实话、在设计中、您需要决定是采用集成度更高的解决方案、还是分立式解决方案。

    这些电流感应放大器中相对较高的 Voffset 对 FSR 误差的影响将是什么?

    偏移相对较高意味着信号误差相对较高。  

    如何通过更好的设计决策将这些错误降至最低?

    答案与第一个问题的答复相同。  

    我们是否需要在不影响信号链特性的情况下考虑任何额外的滤波器、ESD、浪涌和过压保护措施?

    运算放大器在输入和输出端都具有内部 ESD 保护。 电源轨引脚上的 TVS 二极管有助于提供过压保护。  

    此致、

    R·克利夫  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    在以下电路中、分流电阻器连接至测量电路的接地端。 测量电路在0-3.3V 电压下工作、而电流环路在0-36V 电压下工作。 您能否确认我们是否可以继续使用以下建议的设计、或者我们是否需要对以下设计进行任何更新?

    偏移相对较高意味着信号误差相对较高。  

    [/报价]

    我要问的是、该误差是否乘以配置中的增益。

    说实话、在设计中、您需要决定是采用集成度更高的解决方案、还是分立式解决方案。

    [/报价]

    我们正在寻找一种集成式解决方案、通过增益为5至50的负载电阻器进行基于 CT 的电流测量、这一点我们很清楚。 我们寻求指导、以帮助我们找到更好的元件、因为我们对 TI 产品系列的接触有限。 在了解我们的要求后、您或许能够帮助我们提供更好的器件建议。

    我们正在寻找一种稳健的解决方案、该解决方案的两种应用的误差预算都相对宽松、高达0.4%、 期待您的宝贵见解、了解哪些组件可以帮助我们更好地适应集成解决方案以及降低成本、因为我们对 TI 产品系列的了解有限。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有几个选项

    您能和我们分享这些选择吗? 此外、对于一次性失调电压校准、我们使用了单极 ADC、这是否会导致任何校准限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreeneet:  

    您能否确认我们是否可以继续使用以下建议的设计、或者我们是否需要对以下设计进行任何更新?

    [/报价]

    这是一个非常简单的电路。 根据您已决定的信息、看起来应该可以这样做。 只有您才能决定是否继续设计。  

    偏移相对较高意味着信号误差相对较高。  

    我要问的是、该误差是否乘以配置中的增益。

    [/报价]

    我很抱歉我被误解了。 是的、误差将乘以增益。  

    您能与我们分享这些选项吗? 此外、对于一次性偏移校准、我们有一个单极 ADC、这是否会导致任何校准限制?
    [/quote]

    我建议向 ADC 团队提出这个问题。 这是哪个器件型号? 请创建一个新帖子、以便更好地了解任何限制及其使用方法。  

    使用 ADC 是一种选择。 另一种方法是使用 DAC。 但如果您没有 DAC、我建议坚持使用 ADC 校准方法。  

    此致、  

    R·克利夫  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreeneet:

    电流环路电路详细信息:
    -电源电压:0至36V
    -回路中的电流信号4-20mA/QUOTE]

    此处是低成本分立式4-20mA 电流环路发送器的示例。 精度或误差取决于设计中所用组件的质量。  

    e2e.ti.com/.../TLV07-Discrete-0_2D00_3.3V-4_2D00_20mA-07252023.TSC

    或者、您可以使用 V/I 转换器、它也可以正常工作。 无论选择何种产品、分立式4-20mA V-I 转换器都需要一个超稳定的 LDO 或带隙基准、因为数字数据记录器的温度变化和漂移对于该应用至关重要。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa327a/sboa327a.pdf?ts=1690316800099&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致!

    雷蒙德