This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2462A-EP:绝对最大输入电压额定值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2462A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252433/tlv2462a-ep-abs-max-input-voltage-rating

器件型号:TLV2462A-EP
主题中讨论的其他器件:TLV2462A

我正在尝试了解 TLV2462A 输入电压的绝对最大电压额定值。  列出的唯一参数是差分输入电压规格、但它看起来更像是输入电压(Vi)规格。

数据表是否正确?  如果是、这是否意味着器件的差分接收电压不能超过-0.2V?  请澄清 VID 和 VI 绝对电压额定值。

差分输入电压 VID。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 −0.2V 至 VDD + 0.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:

    看起来该规格试图告诉您输入电压限制和差分电压限制。 因此根据该规格、您可以看出 V+和 V-有二极管、正向电压约为-2V。 但是、如果您的电源为5V 单端、您可以将-0.2V 放在一个端子上、将5.2V 放在另一个端子上、反之亦然。

    我同意这种措辞会引起混淆、并将在未来的数据表修订版中提交一条注释以使其得到更正。

    此致!
    杰瑞