This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6626:LMH6626的负载条件

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252981/lmh6626-load-condition-for-lmh6626

器件型号:LMH6626

在我的电路中、放大器将在低于5伏和-5V 的电压下运行。 替换以下电路:

我想知道这种情况下的负载是多少? 我知道对于交流电、这个值是25、但对于直流电、这个值是无穷大。 以下数据表还显示了+-6V 的工作条件:

我需要让电路运行至-3.7V 的电压。 我可以放心地假设吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tong:

    很难直接定义设置对放大器的负载影响、因为耦合电容器的阻抗随频率变化、行为取决于输出端的信号、 但是、如您所述、具有高频交流信号的25欧姆电阻器将带来显著的负载影响。 另一个注意事项是给出了一定范围内的输出摆幅。 例如、在100欧姆的负载中、该器件通常可以输出-4.8V 左右、但由于工艺变化、该器件在技术上可能具有-4.3V 左右的最小输出摆幅。 在5V 双电源配置中、这可能会导致摆动到-3.3V 左右。 25欧姆负载的负载效应也将比数据表中指定的100欧姆负载的性能更差。  

    此致、

    伊格纳西奥