This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:放大器的输出卡在电源轨上。

Guru**** 2811225 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531, TLV9104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253093/ths4531-output-of-the-amplifier-is-stuck-to-rails

器件型号:THS4531
主题中讨论的其他器件: TLV9104

我们使用 THS4531放大差分信号。 但可以观察到、输出始终卡在电源轨上。

电路的增益配置为2 (RF:100K 和 RG:50K)、并且输入信号是电压轨介于1.75V 和3.25V 之间的正弦信号。  

此外、只需 IC 上电即可使输出 达到电源轨。

我们在 放大器部分之前添加了一个包含 TLV9104 (配置为单位增益缓冲器)的输入缓冲级。 和放大器后面的 EMI 滤波器(低通)。

仿真结果良好(输出经过适当放大)、但测试结果使输出卡在电源轨上。

我们的行为是否有误? 是否存在阻抗不匹配(需要端接)问题?

我们尝试了不同的输出负载、并且输出始终卡在电源轨上、负载类型是否会产生一些影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS4531的副本:未按预期工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinukonda:

    正如克莱门斯提到的,这是一个单独的帖子的副本。 如果您愿意、您可以回复此帖子、我可以关闭 另一个帖子、以便不会产生混淆。

    如另一篇文章中所述、如果您可以检查电路的引脚分配并测量所有引脚上的电压以确认接收到正确的电压信号、将会有所帮助。 了解这些信息后、我将能够提供进一步的帮助。

    谢谢。

    尼克