This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282-Q1:10.54mV 时放大器结构的输出(引脚5)

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1241324/ina282-q1-output-pin-5-of-amplifier-struct-at-10-54mv

器件型号:INA282-Q1

在本例中、使用 INA282AIDGKT 为电源轨6.5V、2A (限值)实现过流保护。 当我尝试测试电路时、我将电流增加到了大于2A 的值、放大器结构的输出为10.54mV。 您能建议一下该芯片是坏了还是能恢复芯片的问题。

谢谢、此致

佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dharma:

    在周末问题出现时、请原谅延迟。

    为了提供帮助、我需要更多信息和数据。 您能否提供完整的电路原理图以及如何连接测试所需的所有组件?

    在从0A 开始的测试期间、在 OUT、IN+、Vs 处获取相对于器件 GND 引脚的探头电压非常有用、如果对于解决该问题不是至关重要的。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dharma:

    由于您的问题已经超过一个月了、我将继续并关闭此帖子、并标记为已解决。

    如果问题未解决或您仍有其他问题、请返回论坛。

    此致、

    彼得