This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4191:连接散热焊盘

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252049/opa4191-connect-the-thermal-pad

器件型号:OPA4191

大家好、散热焊盘应连接在何处? 欢迎语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    必须将 OPA4191 16引脚 WQFN 封装的外露散热焊盘直接焊接到 PCB 以获得热和机械性能、但不必存在电气偏置-见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想把散热焊盘放在一个电位上的话。 我必须使用哪种潜力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V–(焊盘可能连接到具有最高负电位的基板)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当散热焊盘在内部连接到裸片基板时、才必须将其连接到负电源(V-)。

    但是、在 OPA4191  WQFN 封装中、没有这种内部连接-因此散热焊盘会悬空。 这允许将散热焊盘连接到电源电压内的任何电位、包括 PCB 接地平面(中位电压)、以实现出色的散热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将散热焊盘连接到 GND。 这导致了采用 WQFN 封装的 OPA4191有缺陷。 与此同时、我在支持部门发现了一篇文章、其中写道、散热焊盘连接到 V-。

    OPA4191:OPA4191IRUMR 散热焊盘连接-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、尽管数据表中没有提到、但 OPA4191 WQFN 封装的散热焊盘实际上似乎在内部连接到负电源。  在这种情况下、您只能将其悬空或连接到(V-)。  很抱歉耽误你的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在数据表中包含此重要信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已将缺失的信息传递给 负责我们数据表的团队。