This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:具有使能特性的多路复用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252967/ina190-multiplexing-with-enable-feature

器件型号:INA190

我正在使用两个 INA190芯片设计电流监控器:A1用于实现低灵敏度、A5用于实现高灵敏度。  用户将能够使用芯片使能输入选择其中一个或另一个、从而最大程度地降低电流消耗。 如果使能引脚在逻辑上相反、由于一次只会启用一个输出信号、将 OUT 信号绑定在一起是否安全/建议?  此外、REF 输入如何、因为在该设计中、两个通道始终使用相同的基准信号、它们可以连接在一起吗?  这将大大简化电路、从而无需使用电子开关来分离 REF 和 OUT 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    使用使能引脚可对多个器件进行多路复用、它实际上位于数据表中:  

    唯一值得厌倦的是确保两个使能值不会同时设置为高电平。 要实现此目的、您可以在各个使能引脚的上升沿附加一个延迟、如果这适合您的用例。 至于 REF 输入、也可以将它们连接在一起。 如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,对不起我错过了!  该图几乎正是我计划执行的操作。  唯一的区别是通过可变信号将两个 REF 输入驱动至相同的零电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 如果您有任何其他问题、请告诉我!