This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:温度相关性能

Guru**** 2985410 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA828, INA818, INA333-HT, INA128-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252895/ina128-temperature-related-performance

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件:INA828、 INA818、INA333、 INA333-HT、

INA128U 器件当前不可用、也提供了 INA128HD、但电气参数的性能较低、例如 CMRR 较低和输入偏置电流较高。  

INA128U 的工作温度限制为-40 C 至+85C。  INA128U 和 INA128HD 在这些温度范围内的性能是否相等?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、  

    这些 温度范围内的性能是否与 INA128U 和 INA128HD 相等?  [/报价]

    我不看到 INA128HD 标记。 我想您是要写为 INA128UA SOIC-8封装(D 是封装图字母)。 INA128U 的等级高于 INA128UA。 内部 IC 设计相同、温度工作范围也相同。 同样、唯一的区别是 INA128U 的等级高于 INA128UA 器件、在数据表中说明了性能的差异。   

    以下仪表放大器(IA)是等效且优于 INA128U。 这些器件在相同的 SOIC-8封装中引脚对引脚兼容。 您可以 在没有太多麻烦的情况下更换 INA128U。 如果选择 INA333、就必须更改增益电阻器、但 INA818和 INA828可以直接替代、无需更改 IA 的增益电阻器、而且它的成本更低、性能更高。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA128HD 与 INA128U 系列不同。 INA128HD 的链接如下:  

    https://www.ti.com/product/INA128-HT/part-details/INA128HD?keyMatch=INA128HD&tisearch=search-everything&usecase=OPN

    我的初始问题是 、在 -40 C 和+85 C 的温度范围内、INA128HD 和 INA128U 之间的性能是否有任何差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、  

    我与 INA128U/UA 的 INA128HD 相混淆、 INA128-HT 是 INA128U 的高温版本。 目录中的器件型号和数据表中的器件型号不同。 例如、INA333也具有与 INA333-HT 一样的高温版本、但它们在 TI 网上商店中以不同类别销售和列出。  

    这些 温度范围内的性能是否与 INA128U 和 INA128HD 相等?  [/报价]

    INA128U 和 INA128-HT 的性能应相似。 我相当确信它们是相同的 Si 裸片设计、但 INA128-HT 封装在高温封装中。  

    Unknown 说:
    提供 INA128HD、但其电气参数性能较低、例如较低的 CMRR 和较高的输入偏置电流。  [/报价]

    在 INA128-HT 的数据表中、CMRR 和 Ibias 在更宽的温度范围(-55C 至125C)内额定运行、一列仅在 Tamb=175C 时指定 CMRR 和 Ibias。 CMRR 和 Ibias 电流将在不同的工作温度下变化。  

    在 INA128U/UA 中、数据表中指定了 Tambb = 25C 时的 CMRR 和 Ibias、因此这些不是苹果与苹果的比较。 不过、INA128-HT 在指定的工作温度范围内经过筛选、测试和保证(可能更高等级、并从 INA128U 等级进一步筛选)。 在室温下、INA128-HT 应具有与 INA128U/UA 相同的性能。   

    如果我回答了您的问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、  

    我现在要结束调查。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德