This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA607:OPA607、用于配置传感器的接收部分

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2607, ADS2806, OPA607, OPA837, TIDA-01565, OPA836, TS5A9411, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251492/opa607-opa607-to-configure-the-receiving-portion-of-the-transducer

器件型号:OPA607
主题中讨论的其他器件: OPA837TIDA-01565、OPA2607 、ADS2806、 TS5A9411OPA836OPA838

您好!

我正在考虑使用 OPA607来配置换能器的接收部分。
数据表中的图9-9和图9-15分别介绍了超声波传感器的接收电路。

1) 1)您能否告诉我 Figure 9-9和 Figure 9-15中的电路配置应用之间的区别?

2) 2)我正在考虑一种配置(分立式)、其中传感器由350kHz PWM 脉冲驱动、而将一个放大器用于其接收电路。 如果您有关于器件的有用信息或建议、请告诉我。 此外、在后一级中、ADC 需要32MHz 或更高的采样率。 是否有任何产品可以与 C2000通信?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    1. 第一张图显示了使用 OPA607作为高输入阻抗输入的前端接收电路、接下来的 OPA837作为 可变增益多路复用器/PGA 和带通滤波器、如参考设计 TIDA-01565中所示。

      第二幅图显示了一个电路、该电路可以针对同一类型的应用在接收和发送之间进行切换。 OPAx607可将更高的增益设计组合成 ADC 驱动级、因此仅使用一个器件 OPA2607即可减少元件数量。

    2. 您的增益范围要求、电源以及 ADC 差动或单端输入是什么? 这个参考 ADC 是否在 C2000内部?  

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sima、

    感谢你的帮助。 我了解 Q1。
    关于 Q2、ADC 规格、C2000的内部 ADC 不满足采样率要求(32MHz 或更高)。
    增益和电源电压不是固定的。 如果我使用2级来配置 OPA607、是否需要是差分 ADC?  
    此外、以下配置是否也需要3个多路复用器通道?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉。 我点击了"错误地解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:  

     不用担心、我们可以继续讨论此线程。

     因此、这意味着您将使用具有更高采样率的外部 ADC。 如果 ADC 不是差分放大器、则不需要全差分放大器、并且前面几个图中所示的 OPA607可以与单端输入 ADC 相连接。  

     我认为这个图中有两个通道开关、其中 MOSI 用作启用/禁用引脚。 如果您只配置用于接收部分的电路、则无需按图中的这一部分进行操作。

     有关 ADC 建议、请在我们的高速 ADC e2e 论坛下创建一个链接的新主题。 最简单的方法是使用此主题右上角的"提出相关问题"黄色按钮、 您可以使用 ADS2806作为链接的示例器件。  

     请随时继续在本主题中询问高速放大器和超声波应用。  

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的回答。
    我看到在 MSP430 USS 的内部电路中、接收侧有一个放大器滤波器电路、OPA607的第一级是否用于该目的? 还是仅仅为了增加放大? 此外、我是否理解到在这种情况下需要两个多路复用器、因为使用同一个 MCU 来控制发送器和接收器?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

     MSP430的分立式前端示例如下所示:

     此方框图来自 超声波传感子系统参考设计、可通过此链接找到该参考设计。 蓝色方形显示了 MSP 外部的分立式前端。 该模块以 TS5A9411 (单极双投(SPDT)模拟开关)作为示例 MUX、并以 OPA836或 OPA838作为示例高增益第一级、可使用 OPA607替换。 MSP430内部有一个 PGA (可编程增益放大器)、它提供 从-6.5dB 到30.8dB 的额外放大。  

    谢谢!

    西马