This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:具有更好性能的备选电流传感器 IC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250572/ina181-alternate-current-sensor-ic-with-better-performance

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: INA281

我们正在使用 INA181A1 用于分流电压测量(SOC 校准)。

 

  • 我们可以看到该 IC 的增益误差位于较高端。
  • 如果可以的话就更好了 建议采用更好的误差性能和更高共模电压能力的直接替代产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navya、

    对于您使用此器件、我有一些问题:

    INA181当前用于哪些应用? 需要多大的共模范围? 是什么导致最初选择 INA181? 是否需要 INA181的双向功能?

    如果需要双向功能、则没有一个器件可以简单地以相同的封装/引脚组织方式插入、在将来的电路板迭代中可能需要考虑这一点。 许多器件(即 INA281、INA296)具有更大的共模范围和精度、但它们不匹配的引脚配置。  

    INA181是一款成本优化型器件、对于您的应用至关重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    感谢您的快速响应。

    INA181用于在高压电压(48V)上测量分流电流、需要">+/-48V 共模电压、我们期望的增益和失调误差约为0.1%、100uV/m、因此 INA181器件在应用中是单向的。是的、成本优化也是重要因素。

    因此、建议的 IC 最好满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们没有得到任何响应、

    我们没有支持+/- 48V 共模的器件。 有些器件的共模范围高达48V、但不能向下扩展至-48V (提供的最低共模电压为-22V)。  以下是一些应用手册、其中谈到了如何转换有效的共模、从而使您能够达到-48V 的共模。 您将无法同时执行这两种操作。 此外、我要注意的是、INA181是一款成本优化型器件、具有您需要的大幅提高的性能规格的器件的整个板的成本将会更高。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu361a/tidu361a.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sboa198a/sboa198a.pdf

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu833/tidu833.pdf