Other Parts Discussed in Thread: OPA328, OPA2187, OPA2387
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA328 主题中讨论的其他器件: OPA2187、 OPA2387
您好,先生
AD8639专为100ppm 直流仪表而设计、
现在我们要设计一个20ppm 的解决方案、OPA328是合适的解决方案?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chen:
AD8639是 GBW 仅为1.35MHz 的自动置零放大器、而 OPA328是 GBW 为40MHz 的封装级修整放大器-因此它们是截然不同的放大器。
如果您需要高精度放大器、则应考虑使用低5V 电源 OPA2387 (GBW 为5.7MHz)、最大失调电压为+/-2uV、最大漂移为0.012uV/C 或36V 电源 OPA2187 (GBW 为5MHz)、最大失调电压为+/-4uV、最大漂移为0.012uV/C。