This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124AQML-SP:状况是否安全?

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253547/lm124aqml-sp-safe-condition-or-damage

器件型号:LM124AQML-SP
主题中讨论的其他器件:LM324LM358

您好!

 我想知道、如果 在器件未通电时将~2.5V 应用于 LM124AWGRQMLV 的同相输入是安全的情况、或者这是否可能会造成损坏。  感谢您的帮助!

此致!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许高达32V。请参阅 LM324和 LM358器件应用设计指南的第2.2节:

    输入端没有到达 VCC 的内部二极管、因此输入电压会超过 VCC 电压。 如果发生这种情况、由于在输入 PNP 晶体管中形成反向偏置二极管、输入端将阻止电流流动。 即使 VCC 等于0V、电流流动也会受阻。如果任一输入端或两个输入端都超过最大 VCC 额定值、则会发生结击穿。 根据相应器件数据表绝对最大额定值表中的表注、这可能会导致永久性器件损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢克莱门斯的帮助!  

    您好、Adam、

    为了帮助了解不同的 ESD 保护结构、我们提供了 运算放大器 ESD 保护结构 应用手册。 它涉及到在存在输入信号但无电源电压的情况下可能发生的情况。 如果您希望了解更多信息、请参考我们的内容。  

    此致、

    R·克利夫