This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG101:LOG100JP 系列差异

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253814/log101-log100jp-family-differences

器件型号:LOG101

LOG100JP、LOG100JP-2、LOG100JP-3、LOG100JP-4;该系列中每个器件的区别是什么? 封装、性能等?

Luis Chioye 之前在聊天中谈到 LOG100JP、他似乎对这一器件系列了如指掌。  

我知道它已经过时了。 我在 Rochester Electronics (TI 的专利分销商)工作、我们与主要 OEM 合作以支持非常旧的雷达平台(牵引阵列)。  

他们需要了解器件差异、以确保从我们的库存中购买正确的器件、因为他们的文档没有提供详细信息。  

我可以在线上找到的可用数据表仅引用基本部件和-2。  

没有关于-3或-4的信息。

我们的库存中包含所有四个器件、并需要确保它们购买合适的器件。

如有任何问题、请随时直接与我联系、我可以为您提供我们与 THX 合作的 OEM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    正如您正确地提到的、这是一款于1981年左右开发的传统器件。   我支持产品系列中的对数放大器、但仅了解 LOG100JP、因为该器件现已过时、早于在该团队中工作的时间。  我查看了我们的工程数据库和一些旧工程记录、没有立即找到-3和-4器件的具体信息。 信息有限、因为这些设备已有一段时间未处于活动状态。

    不管怎样、让我看看我可以找到什么信息。 请等待几天。  

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    根据传统 LOG100数据表、1995年 Burr Brown IC 数据手册和1988年 Burr-Brown IC 数据手册补充、只有 LOG100JP 器件、它在1995年将封装从塑料更改为14引脚密封陶瓷。  引脚排列、型号和规格保持不变。  从器件规格的角度来看、没有不同版本的 LOG100JP 的指示。

    jp-x 的差异 可能与器件在试管中的包装方式、销售时的袋子相关。 例如、我看到 JP-2之间的唯一区别是它有批量(袋)供货、而 JP-1有管装、但 LOG100JP 器件是相同的。  提供的传统 IC 产品目录仅列出 LOG100JP 的价格、不列出其他器件。  截至目前为止、旧版数据表仅列出了一项 LOG100JP 规范和一个封装。  例如、请参阅下面的。    

    谢谢。此致、

    路易斯