This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:输出电压高于电源电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253640/opa593-output-voltage-above-supply-voltage

器件型号:OPA593

尊敬的技术支持团队:

我使用 LTSPICE 中的 OPA593模型对同相放大器电路进行了仿真。 结果表明、有些点输出电压超过电源电压±5V。

我假设输出的电源电压不超过电源电压、但您能否告诉我实际的 OPA593是否会出现这种结果?
如果输出电压超过电源电压、请告诉我原因。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    请告诉我实际的 OPA593是否会出现此结果?

    在实际设置中、输出电压不能超过电源电压。 这是人为的行为、我看到了相同的仿真行为、应将其钳位到电源轨。  

    我将请我们的建模工程师 来看看这个问题。   

    谢谢咨询。  

    此致!

    雷蒙德