This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-OPA-WSON8-EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DEM-OPA-WSON8-EVM, OPA855DSGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250650/dem-opa-wson8-evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:DEM-OPA-WSON8-EVM
主题中讨论的其他器件: OPA855DSGEVM

您好

请您能否提供 DEM-OPA-WSON8-EVM 的 CE/EU 符合性声明 ?

该产品显示带有 CE 标志、但  TI 网站上未提供该声明、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将了解 DEM-OPA-WSON8-EVM DOC 的可用性。  请预计在本周结束前发布最新消息。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    由于 DEM-OPA-WSON8-EVM PCB 是 OPA855DSGEVM PCB 的源 PCB、因此 OPA855DSGEVM 符合 RoHS 标准并发布了 DoC 确实报告了 DEM-OPA-WSON8-EVM PCB 的合规性。  这是因为空白 DEM-OPA-WSON8-EVM PCB 与 OPA855DSGEVM 项目中使用的 PCB 相同。  由于 PCB 未组装、因此唯一要验证是否符合 RoHS 标准的物质是 PCB 本身。

    根据最佳实践和完整性、我正在完成为 DEM-OPA-WSON8-EVM PCB 单独发布 DoC 的过程。  此过程应该非常简单;我预计在我们从合同制造商那里确认特定 DEM-OPA-WSON8-EVM 项目符合 RoHS 标准后、会向您提供更新。

    感谢您对此事的耐心。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec

    感谢您提供上述详细信息、非常感谢、我将等待您回复请求的 CE/EU 符合性声明。

    再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的专业精神和耐心。   

    谢谢!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请查找随附的 DEM-OPA-WSON8-EVM 文档 PDF。  我希望文档能在一周或更短时间内在产品页面上上线。

    再次感谢您对细节的关注以及对合规性和安全的承诺。   

    e2e.ti.com/.../sszqr88.pdf

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、非常感谢您提供 CE/EU 符合性声明。 这将解析查询。

    善意的愿望

    克里斯