This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9022:放大器论坛

Guru**** 2811855 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4043B, SN74LVC2G00, TLV9032, CD4044B, SN74LVC2G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250420/tlv9022-amplifiers-forum

器件型号:TLV9022
主题中讨论的其他器件:TLV9032CD4044B、CD4043B、 SN74LVC2G02、SN74LVC2G00

我正努力为此创建一个闩锁。 由于此设计没有内置迟滞、因此我选择了电阻值、当电流为5.5安时、即使用200m Ω 电阻器时、大约为0.11伏、我希望输出变为高电平->关闭 P 沟道 MOSFET 并将负载与电源断开。 我以前能够设计迟滞部分、但现在我却在努力使其适用于 MOSFET。 对此提供的任何帮助都可以帮助我完成项目。

查看相对于迟滞的图形:

如果我移除 MOSFET、我会获得锁存、但不会、连接 MOSFET 后似乎什么也不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenil:

    阅读原理图有点困难-我无法放大到足够近的位置以完全看到细节、其中一些被遮蔽了。

    您能否发布仅包含原理图的放大视图(使用 Windows+Shift+S 进行屏幕截图然后选择原理图区域)、或者更好地说、您能否将仿真打包并发布 ZIP 文件? 或同时包含两个选项!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其发布为链接、可以吗? 填入压缩文件并发送

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Screenshot-_2800_1473_2900_.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenil,我仍然看不到你的图像,因为它在我的最后是模糊的。你能发送你的项目的 zip 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    Jenil、我认为它需要这样进行连接、因为 对于您的电路、当 FET 打开时、您的输入源没有接地连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我稍微更改了设计规格、我没有检测0到0.1之间的信号、而是首先对信号进行放大和滤波、使其电压从0到2.5V、因此如果信号为2.75、 那么与上一次相比、我希望输出变为低电平、而不是高电平。 我已经使用了所需的迟滞、以便我的输出从5V 跳转到 0、但由于我的输入在0到2.5之间、如果输入低于下限阈值、我的输出仍然有机会回到高电平。 我以前像这样将 MOSFET 接地、但我仍想知道它将如何得到锻炼。 共享文件和映像:


    e2e.ti.com/.../ZIpped-files.zip

    (我也使用单电源)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenil:

    感谢您的更新。 您仍在尝试锁存输出吗? 我不知道你在想做什么。 此电路似乎 更适合采用推挽版本 TLV9032来驱动该 FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、 我不再尝试使用 FET 来驱动输出、而是使用它来更改基准 电压…。 我的目标是在出现问题时将其锁存到0、最终我将像复位信号一样使用它来禁用 MOSFET、并将其设置回2.75伏基准电压。 我

    我当时在使用开漏、因为我在其他地方都在使用它(在其他地方我有一个窗口比较器)、所以我想我可以这样做、以避免完全购买另一个芯片。然而、我愿意接受任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenil,

    不确定这是否是您要找的器件、但这里输出锁存为高电平、但我改用了 NMOS。 我使用 TLV9032推挽参考设计只是为了减小 上拉电阻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以重置吗? 我一直在尝试在它使用复位信号超过阈值后进行复位。这是我的主要问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当出现过流时、我还将设计从5更改为0、而不是从0更改为5  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为最简单的方法就是将比较器与实际设置/复位锁存器(即 CD4043B 或 CD4044B)简单地组合在一起、或者由两个与非门或非门(SN74LVC2G00/SN74LVC2G02)制成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenil,

    我同意克莱 门,我的建议是结合外部的大门,这通常是常见的方法。 我还没有尝试通过其他无源器件实现 RESET 信号。 您 可以尝试将一个二极管与复位信号串联以控制 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白这一点、但由于我最终将使用航天级组件、因此有人要求我以这种方式进行设计、并提供等效组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenil,

    如上所述、我能想到的唯一方法是使二极管与 RESET 信号串联以清除 FET 上的锁存。 与此类似的内容、但我尚未根据您的要求进行调整。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我可以看到复位工作、但我还希望锁存行为。 如果您可以显示锁存+复位行为、这会很好。

    我想到的是以下方法:

    1.通过运算放大器将我的信号从0-3V 传递->将接地提高到1V ->我的所有信号现在都在1V 到4V 之间
    2.设置迟滞(阈值上限:3.75V、阈值下限:0.5V)
    3.一旦它锁存,即超过3.75V,它就保持为0。

    4.要使其重新开启、输入必须小于0.5。 在这里、我想将 MOSFET 连接到连接到复位信号和接地的输入端、以便将信号变为低电平(可能使用了下拉 电阻器)

    这是未连接 MOSFET 时的电路和响应。

    /resized-image/__size/960x720/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Screenshot-_2800_1477_2900_.pnge2e.ti.com/.../8867.Pictures.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenil,

    通过 R1、C1和 MOSFET 的时间常数来完成锁存。 复位通过 GPIO 清零信号来完成、二极管与 MOSFET 串联。 是的、我认为您的方法不存在任何问题、如果比较器的 GND 引脚电压升高到1V、则只需确保不会违反 VCM。