This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991:电源电压

Guru**** 2582235 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253954/opa4991-supply-voltage

器件型号:OPA4991

大家好、我想将 OPA4991用作逆变器放大器。 在数据表中、建议工作电压为+4.3V、而绝对最大值为+5.5V。 我们需要使用+/-5V、但我们担心无论温度是否升高、它是否会在某个点烧断运算放大器。 因此、在这个主题上、如果可以使用+/-5V、您可以帮助吗?

谢谢!

塞纳努尔·克克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从哪里获得这些数字?

    ±5V = 10V 可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对、抱歉、您是对的。 我对其他产品感到困惑。 无论如何、谢谢。