This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压基准 IC 大于10V

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253891/voltage-reference-ic-above-10v

主题中讨论的其他器件:ATL431LI

我找不到大于10V 的电压基准 IC。 有吗? 我需要11V 或略高。 如果没有单个 IC、这些器件是否是生成此类基准电压的巧妙方法? (在工作温度范围内稳定、部件间等)与  传统电压基准相似的常规性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过10V 时没有串联电压基准。

    诸如 ATL431LI‍B 之类的并联电压基准可以针对更大的电压进行调整、其精度为0.5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然没有大于10V 的串联电压基准 IC、但可以通过一些方法来生成更高的基准电压。  本应用手册介绍了如何使用 REF50xx 完成此操作:

    www.ti.com/.../sbaa203

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、使用电压基准和低漂移失调放大器将提供一种将基准电压增加至高于10V 的简单方法。