This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:封装和# 39;高精度(HI-SEE)测试决策所需的盖材料成分和厚度信息。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253485/ina901-sp-package-s-lid-material-composition-and-thickness-information-needed-for-hi-see-test-decisions

器件型号:INA901-SP

我需要对 该组件的5962L1821001VXC 版本执行自己的重离子单粒子效应测试。  根据我能够安排的设施以及该设施的可用能量、我可能需要也可能不需要为部件进行测试。  我需要知道盖子的材料成分和厚度、以便决定是否需要脱盖。

我可能还需要了解其他信息才能做出这些测试决策。  如果社会人士对我应提出的问题有任何建议,我很乐意聆听。  我不熟悉辐射效应、可能忽略了要提出的重要问题。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、  

    让我来咨询我们的封装团队、看看是否有此信息可用。 可能需要一两天时间才能找到合适的人选、但我最晚将在星期一与您联系并提供更新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我从我们的团队那里听到过关于这一点的反馈。 INA901的盖子厚度为0.25mm 且由 Ni-Au 合金制成。 它的外边缘采用 Au-Sn 瓶胚来将封装粘附到陶瓷封装上。  

    卡罗利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!  我希望这将是我所需要的一切,但我们将看到。  我还不熟悉这一问题,因此我可能没有提出我应该提出的所有问题。  再次感谢!