Other Parts Discussed in Thread: THP210, OPA1637, THP210EVM
主题中讨论的其他器件: OPA1637、
大家好!
我正在尝试使 THP210设计正常工作。 出于某种原因、我使用高精度音频分析仪测量得到的 THD+N 值较差。
起初、我有一个0135的增益配置。 ´ve 它具有低增益的 TO、我尝试了很多不同的配置。 此时、我只是想让它开始工作、因此我更改了设计、 如 THP210数据表(第9.2.2章)中的图9-12所示。 我获得的 THD+N 值约为-75dB、而输入信号为-113dB。 默认输入电平为1Vp。 我已经执行了振幅(10Vp 至10mVp)和频率扫描(20Hz 至20kHz)、但没有显示失真变化。 数据表中的设计与我的设计之间的差异:
- 我具有1/2 Vs 的 VCOM (使用100nF X7R 电容器去耦)、而不是 Vocm 为2、25V。
- /-15V 双电源(由低噪声 LT3042和 LT3093产生)、而不是单个5V 电源。
- I 已从 THP210输出断开电阻负载和电容。 我直接在输出端进行测量、也使用了100R 电阻器、以避免探头影响。 两者显示相同的 失真值。
- 我的反馈电阻器是1.96k、而不是1k。
我还尝试了对 PD 引脚进行"播放"。 在启动期间连接到 GND、并在电源接受引导后连接到 Vcc。 没有影响。 电源引导对称。
此时、我在面包板上构建了该设计、以避免受到电路板其余部分的影响。
如果是与批次相关的问题、则芯片上的标记(THP210DGKR)为:
顶部:TI29 1237
底部: 29A P1VE
我缺少什么明显的东西吗?