This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:是否有介绍 IEC61000-4-2、IEC61000-4-4、IEC61000-4-6对策的文档或文章?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1351, AMC1300B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253159/amc1351-is-there-any-documents-or-articles-for-countermeasures-of-iec61000-4-2-iec61000-4-4-iec61000-4-6

器件型号:AMC1351
主题中讨论的其他器件: AMC1300B-Q1

大家好!

我的一位客户正在考虑将 AMC1351用于他们的新产品。

目前、他们正在查找 有关 AMC1351的任何文档或文章、了解 IEC61000-4-2、IEC61000-4-4、IEC61000-4-6 (EMC 测试)的对策?

你有没有任何文件或文章?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    这些 IEC 测试针对 ESD、EFT 和传导抗扰度。 除最佳实践器件数据表和 EVM 布局之外、我们目前没有任何讨论对策的文档。 内部测试表明、我们的器件在这些测试中没有明显的问题。  

    本文档中的图2-1显示了 AMC1351的辐射发射性能。 该图表明 AMC1351在30MHz-1GHz 频率下不会产生显著的辐射、也表明了我们的器件设计有多么强大。  

    https://www.ti.com/lit/wp/sbaa438a/sbaa438a.pdf?ts=1690466944205

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    非常感谢您的答复。

    您所写的 URL 文档中的图2-1显示了 AMC1300B-Q1的性能。  
    AMC1300B-Q1是否与 AMC1351类似?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    是的、AMC1351比 AMC1300B-Q1新、并且具有相同的隔离技术。 两者的性能是相同的。