This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431Q1EVM:发生错误时出现更新问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253163/tas5431q1evm-update-problem-when-an-error-occurs

器件型号:TAS5431Q1EVM

祝大家度过美好的一天。  我正在通过 Pure Path 检查 TAS5431-Q1EVM 板、

当电路板上发生错误并按下"Read All register"按钮时、该错误不会出现在寄存器中。 但是、当我将评估板置于待机模式并将其移除时、错误会出现在寄存器中。

但是、当出现错误时、我希望在按下"Read al register"按钮时立即看到它。 该问题的解决方案是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa 你好

      这对您的描述来说有点奇怪。

      无论如何、请尝试使用 I2C 监控器函数、并对" r D8 00 04"进行编码以读取寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以这样解释。  我将扬声器连接到了板的+和-引脚。 现在没有错误?   我在读取寄存器时没有得到错误、 这是正确的。 现在、当我断开任何扬声器引脚并再次读取寄存器时、没有收到错误、但应该会收到错误。  但是、当我将评估板置于待机模式并立即将其移除时、我收到一个错误。  我是否需要将其置于待机模式才能读取错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa 你好

     我明白了、这里存在一些误解。  

    现在我断开任何扬声器引脚并再次读取寄存器时没有收到错误,但我应该收到错误

    实际上 、通过这样的测试不会得到任何错误。 这是典型的开路负载、不会 触发任何实时故障、例如 OC/OV/时钟故障。 只有负载诊断函数 才能告诉您此故障、而负载诊断仅检测 单次触发模式 当设备 保持待机或故障 饱和 这就是您需要切换待机开关并向您查找故障报告的原因。

     以下是您测试的建议:

     1.如果要测试负载诊断功能,创建故障 之前 插入死区、然后测试。

     2.如果要测试其他保护功能,请按照所述的功能创建故障,例如创建 OC 或删除时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、非常感谢您