This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:停用欠流错误

Guru**** 2382330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255000/ina237-deactivate-undercurrent-error

器件型号:INA237

大家好、

在我的应用中、输出电流可能为零、我只想使用过流和过压阈值。

我能否以任何方式停用 ALERT 引脚上的欠流错误?

  如果我将阈值设置为0并且没有分流电流、ALERT 引脚是否会被触发?

谢谢。

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    分流欠压阈值实际上采用二进制补码格式、因此您可以将其设置为0x8000、对应于-0.164V 或-40mV 的分流电压、具体取决于您的 ADC 范围。 这可能有助于您检测流经分流电阻器的反向电流。 除非超过阈值、否则不会触发 ALERT、因此如果 SUVL 寄存器值为0x8000、则不会触发分流欠压警报。  

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯