This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238-Q1:INA238的软件与 INA226的软件兼容吗?

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255013/ina238-q1-is-the-software-of-ina238-compatible-with-that-of-ina226

器件型号:INA238-Q1
主题中讨论的其他器件:INA226INA238

大家好、

INA238的软件与 INA226的软件是否兼容?  

我计划升级到 INA238。 需要进行多少次软件修改?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!  

    INA238和 INA226具有非常不同的寄存器映射、如此处所示:  

    因此、必须对软件进行升级才能应对这些寄存器变化。 幸运的是、我们有一个工具可以使转换更轻松: SysConfig

    此致!

    穆罕默德