This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIFFAMP-EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: DIFFAMP-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249577/diffamp-evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:DIFFAMP-EVM

您好

请您能否提供 DIFFAMP-EVM 的 CE/EU 符合性声明?

该产品显示带有 CE 标志、但  TI 网站上未提供该声明、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、  

    我们在研究这一点。 找到文档后、我将在此处回复。 与此同时、 下面在线提供的文档也提供了其他替代方案。  

    https://www.ti.com/tool/DUAL-DIYAMP-EVM

    https://www.ti.com/tool/DIYAMP-EVM

    https://www.ti.com/tool/DIP-ADAPTER-EVM

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您提供有关其他参考的信息、但是我们确实需要适用于 DIFFAMP-EVM 的 EU DOC

    我们需要专门针对 DIFFAMP-EVM 的 EU DOC 的原因是、我们、Mouser USA、在我们的产品系列和库存中包含了 DIFFAMP-EVM。

    在向欧盟/英国提供 TI 产品时、我们、美国贸泽是欧盟/英国市场的进口商、作为进口商、我们必须持有我们向欧盟提供的所有 CE 产品的 CE/EU DOC 副本、 并将自上次销售之日起10年(由 CE 指令规定的义务)保存在我们的记录中。  请参阅 RoHS 指令2011/65/EU 中的第9.g 条、在"进口商的义务"下。

    我们最近意识到 DIFFAMP-EVM 的这个缺失、

    对制造商也有类似的义务:对其产品应用 CE 的制造商必须绘制 CE/EU DOC (并将其记录下来、自上次销售起10年)。  请参阅 RoHS 指令2011/65/EU 中的第7.c 和7.d 条、在"制造商的义务"下  (访问 RoHS 指令2011/65  现已问世 )

    注意-我们确实还有您在我们的产品系列中提到的其他参考文献、并且已将 CE/EU DOC 记录在案、这些参考文献都很好。

    提前感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、  

    我懂了。 获取此值后、我将在此处向您提供最新信息。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、  

    我收到了文件,只是提交了,以使其发布到我们的网站。 一旦它上线并可用、我就会更新您的信息。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我还没有在 T.I 的网站上看到它。 您可以向我发送网页链接或通过电子邮件向我发送文档吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    这是一个链接。 它现在也位于产品页面上。   

    https://www.ti.com/lit/cr/sszqr91/sszqr91.pdf?ts=1690902887225&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDIFFAMP-EVM

    https://www.ti.com/tool/DIFFAMP-EVM#tech-docs

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    非常感谢、现在可以解决该问题。

    再次感谢您的帮助、

    克里斯